This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:待机模式下的功耗

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860680/dp83867ir-power-consumption-under-standby-mode

器件型号:DP83867IR

大家好、

我的客户正在评估 DP83867IR。 当它们在正常运行和待机模式下测量 VDDIO 和 VDDA2P5的+2.5V 输入电流时、待机模式下的输入电流高于正常运行下的输入电流。 正常运行期间、建立 LinkUp。
 -待机模式:设置"PHY 控制寄存器(PHYCR)、地址0x0010"的位-2="1b"
 - VDDIO = 2.5V
 - VDDA2P5=2.5V
 VDDA1P8=未使用
您认为 DP83867IR 的功耗是否正确?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    待机模式下的电流消耗可能高于正常运行模式下的电流消耗。 当您说"正常运行期间"时、这是否意味着只建立链接或您是否也在运行流量?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    正常运行:
     -链接&无流量
     - I_IN (+2.5V)= 85mA
    待机模式:
     -无链接
     - I_IN (+2.5V)= 250mA

    上述待机模式下的电流消耗是否正确?

    在待机模式下、是否有任何降低电流消耗的解决方案?

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    您为何在此应用中使用待机模式? 我们需要深入研究测试数据以确认这些数字。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    在其应用中使用待机模式的目的是附加、

    e2e.ti.com/.../DP83867IR-Purpose-of-using-standby-mode.pptx

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    我期待你的答复。

    客户想知道在待机模式下是否有任何降低功耗的解决方案
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    我们仍在研究此问题、并将在本周提供更新。

    谢谢、

    Nikhil Menon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San

    您可以尝试使用省电模式(寄存器10的位9:8)、而不是使用待机模式(寄存器10的位2)。 请尝试使用三种节能模式之一、并查看这是否有助于您的电流消耗。 您可以通过寄存器10的位4使 CLK125保持启用状态。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    感谢您的建议。 客户尝试了省电模式、但+2.5V 和+1.0V 的电流消耗没有改变。


     - 10Mbps、全双工模式
     -省电模式(寄存器10的位9:8)
         11 =被动睡眠模式:  0x0010 0xD328
         10 =主动睡眠模式:      0x0010 0xD228
          01 = IEEE 模式                :0x0010 0xD128

    因此、他们了解到无法降低待机模式下的功耗。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    使用寄存器0的位11、而不是将寄存器10用于 IEEE 模式。 使用被动或主动睡眠模式时是否连接了连接伙伴? 这对于 NLP 信号是必需的。  

    此外、请尝试将寄存器10的位7用于深度断电模式并检查电流消耗。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    我将关闭该线程。 如果仍有问题、请打开新主题。

    谢谢、

    Nikhil