This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 转模拟调光 LED 驱动器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS54201, LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858634/pwm-to-analog-dimming-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS61165TPS54201LP8556

您好!

我正在 TI 寻找 PWM 转模拟调光 LED 驱动器 IC。 在我之前的设计中、我使用了其他 IC、其中无法完全关闭 PWM 调光到模拟调光方法中的 LED。

我需要一个 LED 驱动器 IC 来实现 PWM 到模拟调光(完全关闭 LED)。 如果有任何内容、请分享器件型号。  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

      您可以查看 TPS61165、TPS54201是否满足您的要求? 如果您能提供更多信息、我可以提供更专业的建议。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢您的回答。

    我尝试驱动两个 LED、至少我需要3个通道、每个通道的最大电流将约为100mA、输入电压约为5V。  

    PFA、现在我们使用二极管 LED 驱动器 AL3065。 在这里、我们遇到了无法关闭 PWM 模拟调光方法中的 LED 的问题。

     

      

    谢谢、此致

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

        我建议使用 LP8556,这是一个六通道 LED 驱动器,每个通道最高可驱动50mA 电流,您可以将两个通道组合在一起以驱动100mA 电流,对于这种电流阱驱动器,您可以完全关闭 LED

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢您的回答。

    是否有适用于 IC 的任何参考设计或原理图。

    因为验证 IC 会更容易。

    谢谢

    Praveen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

       是的、您可以通过以下链接申请 EVM:http://www.ti.com/product/LP8556/toolssoftware 来评估此器件。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sean

    我们是一家基于医疗研发的公司、您能否提供用于评估的开发套件(我们还会将您送回)? 如果它能正常工作、我们将进行大规模生产。

    有可能吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

       请联系 TI 销售或分销商以帮助您回复 LP8556EVM 进行评估。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sean

    我们将与他们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    在网站上、我只能获取 IC 的样片。 网站上没有提供免费样片的 EVM。  

    我需要联系任何特定的人员来获取 EVM?  

    谢谢  

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

       您可以通过以下链接应用此 EVM: http://www.ti.com/tool/LP8556SQ-EVM 

        或 http://www.ti.com/tool/LP8556TM-EVM#1

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    还有任何其他使用 模拟 PWM 调光方法的 IC。 我认为您建议的器件型号使用 PWM 调光、输出具有灌电流。  

    此外、我不确定模拟调光是否适用于电流阱和电流源方法?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       模拟调光模式意味着输出电流是连续的、输入信号可以是模拟或 PWM;

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sean

    我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果有任何问题、请告知我们。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    您建议使用的驱动器采用纯 PWM 调光方法、

    我正在寻找模拟 PWM 调光。 什么是?

    模拟 PWM 调光接受 PWM 输入,并将其转换为模拟控制信号(在内部电路中完成)。 该模拟控制信号用于调节电压基准、然后设置直流 LED 电流。

    无论如何、它将进入 PWM 输入、但我需要一个驱动器、该驱动器必须将 PWM 输入转换为必须改变 LED 电流的模拟控制电压。

    您是否会建议器件型号?

    谢谢

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

      不可以、LP8556非常强大、可支持多种调光模式;LP8556可支持 PWM 至模拟调光模式、您可以使用寄存器更改调光模式。 请仔细阅读数据表。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean。

    我已查看数据表

    我想您说的是这个东西。  但电路中没有变化。

    我需要与二极管半导体公司分享一件事。

    他们已将 PWM 的内部方框图解释为 AL3065的模拟调光方法。

    我对此感到困惑。  

    他们提到了不同类型的调光技术和不同类型的电路连接。

      

    无论以何种方式输出为电流控制型(模拟类型)。

    我尝试使用 PWM 进行模拟调光。 它具有将 PWM 转换为模拟的内部电路、然后控制相对于该电流的输出电流。

    在 LP8556中、我没有看到将 PWM 转换为模拟的这种内部模块。

    此外、我还访问 了 http://www.ti.com/lit/an/snva768/snva768.pdf 

    根据本文档、我们需要一个驱动器来实现模拟 PWM 调光。

    谢谢  

    Praveen

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    有关 LED 驱动器的任何更新。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

      我们不会在方框图上放置每个细节块、但 LP8556支持 PWM 调光到模拟调光、

    此致

    肖恩