Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9517, PCA9548A, TCA9617B, TCA9801, TCA9509, PCA9306, TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9517、 PCA9548A、 TCA9617B、 TCA9801、 TCA9509、 PCA9306、 TCA9803
您好!
在我们的设计中、我们有一条 I2C 总线、其中 Zynq UltraScale+(XCZU9CG-2FFVB1156E) PS 是主器件、并通过 I2C 集线器(VDD 2.5V)控制 PLL。 因此、使用电平转换器 TCA9517将1.8V (PS 侧)转换为2.5V (集线器侧)。 很少有电路板工作正常。 但后来实现了、B 侧的 TCA9517可在2.7至5.5V 的范围内转换。 因此,我们用 TCA9617A (TI 样片)替换了 Dthe 器件,sTCA9617封装兼容,B 侧的电压范围为2.2V 至5.5V。但是,I2C 总线似乎无法可靠工作。 在将 IC 改回 TCA9517时、总线事务似乎可以、但在电气上不正确。 如果器件 TCA9617A 有任何问题、请提供帮助? 可以使用 TCA9617A 代替 TCA9517吗?
此致、
Rajneesh