This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:1:4用法

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859782/hd3ss3412-1-4-usage

器件型号:HD3SS3412

大家好、

您是否会建议 PCIe 信号是否提供如下所示的1:4开关用法?

您是否为此推荐了 IC?

如果不存在、您是否有选择开关的开/关开关?

任何建议都应受到高度赞赏。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 标准使用的是什么? PCIe3或 PCie4? 当然,开关具有插入损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。

    PCIe 正在考虑使用 Gen3。

    如上所述、您认为使用多个开关是什么?

    第二代如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以运行仿真吗? 我们有 s-paramer 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我有 LTSpice、但我不太熟悉使用 S 参数进行仿真。

    由于它仍处于设计概念阶段、我希望选择一种具有高度确定性的方法、而不是不确定的方法。

    您是否对如何使用本产品以外的产品实现1:4或1:5分支有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这样的速度下、我们没有1:4或1:5多路复用器。