This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550 MCAL 驱动程序

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857713/tcan4550-q1-tcan4550-mcal-driver

器件型号:TCAN4550-Q1

您好!

我的客户正在考虑使用我们的 CAN-FD 解决方案、但他们有一些问题想要咨询您。

TI CAN-FD 芯片(TCAN4450-Q1)是否已实现 MCAL 驱动程序以满足 AUTOSAR 架构要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaraj、您好!

    我们可以通过您注册到 myTI 帐户的电子邮件与您联系吗? 我们可以通过这种方式将驱动程序发送给您。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ok..send 发送给该邮件。感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我发送了电子邮件-如果您没有收到、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢我收到了这些文件。

    我集成了这些文件。

    初始化序列正常。

    但是、当尝试发送数据时、数据不会传输到接收器。

    连续三次调用此 API "CAN_44_TCAN4x5x_Write(()"后、它返回 CAN_BUSY。

     我已验证数据需要在 MARM 中传输。

    所有初始化序列都正常。

    请指导我如何解决该问题。

    谢谢。

    Thangaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaraj、您好!

    我们应通过电子邮件继续讨论、并将努力为您提供合适的支持。  这样、就可以更轻松地查看无法公开共享的任何详细信息。

    最大