This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:关于 VDD (1.1V)和晶振

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859816/tusb4041i-regarding-the-vdd-1-1v-and-crystal

器件型号:TUSB4041I

大家好

我有一些使用此器件的问题。

请帮帮我。

(1)关于 VDD (1.1V)

在数据表中、该器件的 VDD 建议的电压典型值为1.1V (从0.99至1.26V)。

现在、我想使用此器件、其典型值为1.2V (从1.13到1.31V)。

在这种情况下、 您有什么问题吗?  

(2)关于省电

现在、TSUB4041I 的晶体不是仅在电源时振荡、并且 RESET 信号被释放。

连接 USB 电缆后、晶体开始振荡。

使 TSUB4041I 的晶体振荡是否需要 USB 通信?

请告诉我是否有一个设置端子来仅使用电源连续振荡晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)对于 VDD 轨、我不建议超过1.26V。

    2) 2)您能否提供波形以进行澄清? 在 GRST 被释放后、晶振应该振荡。 没有设置晶体从电源开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    很抱歉、回复太晚了、

    (1)我理解

    (2)您能否查看我所附的图  

       CH1 (蓝色):VDD33

       CH2 (浅蓝色):VDD

       CH3 (紫色) :GRSTz

       CH4 (浅绿色):XTAL 输出

    现在、我有一个新问题

    (3)关于 VDD

      您能看到相同的图吗?  

      在通电和释放 GRSTz 之间、VDD (CH2)降至0.8V。

      此行为是否正确?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于正确的上电复位、此行为不正确。 在释放 GRST 之前、1.1V 应保持稳定。 您能否放大 GRST 版本、以便我们知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (3)关于 VDD

    它已解决。

    抱歉、这种 VDD (1.1V)压降是由铁氧体磁珠造成的。  

    我使用 了具有高直流电阻(超过0.05 Ω)的铁氧体磁珠。

    请参阅新图更改的铁氧体磁珠。