This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:在具有不同频率的信号之间切换

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858183/hd3ss3411-switch-between-signals-with-different-frequencies

器件型号:HD3SS3411

您好!

我们使用 HD3SS3411在两个不同的信号源之间切换。

在我们的应用中、我们可以使用750MHz - 1.5GHz 之间的信号、并在它们之间切换、而不会出现任何问题。

但是、如果我们使用150MHz 的源、而使用1.5GHz 的源、而150MHz 的信号工作正常、则1.5GHz 信号会永久丢失。

这是 IC 的预期行为吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个信号的共模是什么? 多路复用器任一侧是否有交流电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了数据表中的此设计过程、使用了100nF 电容器和1.8V 作为 VBias。

    对于共模电压、我知道1.5GHz 是1.4V。 我无法准确地分辨150MHz 信号的共模电压、因此我使用了具有偏置电压的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来不错、您的 Vbias 电压是多少? 您可以尝试使用0v 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了上拉电阻器、尝试使用0V。  它呈现相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下实验、如果看到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 我刚刚获得了 EVM、并使用150Mhz 和1.5Ghz 信号进行了测试。 CM 为1.8V、两者均正常工作。