This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:Windows EEPROM 实用程序

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853409/tusb8020bevm-windows-eeprom-utility

器件型号:TUSB8020BEVM

你好

我还需要 TUSB8020B windows EEPROM 实用工具。请将其发送给我。谢谢。

我的电子邮件地址是 nico.bai@poly.com

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我的朋友的请求、以便我可以通过 E2E 向您发送软件。 完成后、请在此主题上发帖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我接受了请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已通过私人消息发送软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经安装了该实用程序、但无法修改 EEPROM 值。 无论我写什么、它始终是"FF"回读。

    如何修改这些值? 我正在使用'TUSB8020BPHP_REVA'开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以重新加载图片? 我无法在我的一边看到它。 请查看文件夹 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TUSB80xx EEPROM Programmer、并找到可能有用的用户指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍然无法正常工作、图片如下:

     

    我还在尝试使用 OTP 工具。 这里有一些项目比较高、我不会对它们进行低估。 请您告知这些内容以及我应该设置的内容吗?

    谢谢、

    Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    您正在尝试编程什么? 除非您确定 USB 集线器的最终配置、否则我不建议使用 OTP 工具。 是否在尝试写入之前清除了 EEPROM? 您的 EEPROM 的地址是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我正在尝试对 EEPROM 进行编程以确认一些配置。 OTP 可能是下一步。

    我已经清除了 EEPROM。

    我使用的是 TUSB8020BPHP 开发板、看起来地址是一致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    是否启用写保护? 如果是这样、则应在尝试写入 EEPROM 之前禁用它。 您是否能够使用外部 I2C 主设备从 EEPROM 读取/写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    是否还可以向我发送 Windows 实用程序?  

    电子邮件地址:royhsu@ti.com

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    通过直接电子邮件发送。