This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:半双工设置

Guru**** 2931520 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856246/trs3232e-q1-half-duplex-setting

器件型号:TRS3232E-Q1

您好、TI 团队

我的客户希望使用半双工 TRS3232E-Q1。

它是否可以与半双工线路一起使用?

请在可用时回答以下问题。

外围电路应该是什么?

2.固定输入侧是否需要上拉/下拉?

我认为有必要使用电阻器连接输入和输出。
  为了保护±25V 和 OUT±13.2V 的绝对最大额定值、附近需要多少保护元件?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    您能否详细说明半双工的含义? 该图是否与此类似?

    我不确定您是否可以通过 TRS3232E-Q1实现这一点、因为 TX 和 RX 不能单独启用。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Hao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。

    Ho-San 的图中的连接正确。

    您能否透露 TRS3232E-Q1的等效电路?
    具体而言、我想知道 DOUT 和 Rin 引脚的等效电路。

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    当然。 让我来解决这个问题、下周早些时候再次与您讨论。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    这是图。 如果您有更多问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    我将联系我的客户。

    此致、

    高志林