This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:方向检测;输出方法;单次?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861378/pca9306-direction-detection-output-method-one-shots

器件型号:PCA9306
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106

各位专家、您好!

客户无法使 PCA9306正常工作。

因此、客户有三个问题。

什么是 PCA9306输出、CMOS 或 N 沟道开漏?

2、PCA9306如何确定主从方向?

3、PCA9306是否包括单次功能(在 TXB0106上)?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、您好!

    PCA9306是一款基于 FET 的开关、当两侧的电压均为 VREF1或更低时导通。 否则、它为高阻抗(允许将每侧拉至独立的电压电平)。 没有单次拍摄。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的解释。

    让我再问一个问题。

    请确认我的理解。 很抱歉、很难理解。

    当电压较低时(<Vth) is applied on gate of FET at I2C bus master side, PCA9306 is high impedance. 因此总线是上拉的、I2C 总线的每一侧都是逻辑高电平。

    当在主侧 FET 的栅极上施加超过 Vth 的电压时、PCA9306导通。 I2C 总线为逻辑低电平。  

    如果我的理解不正确、请您深入解释一下、或向我展示任何文献。

    谢谢、此致、

    Hideki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、

    你是对的。  I2C 使用开漏信号。  如果主器件侧下拉 FET 导通、它会将 SDA 或 SCL 线路下拉至低电压。  这将导致 PCA9306开关导通、从而使两侧的电压均为低电平。  如果主器件侧下拉 FET 不导通、则 SDA 或 SCL 线路将通过上拉电阻从外部上拉至高电平。  这将导致 PCA9306变为高阻抗、从而允许两侧上拉至各自的上拉电压。  如果此信息不清楚或您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我想我理解转换器的工作原理。

    PCA9306开关导通的原因是、由于主侧下拉 FET、转换器中 FET 的 Vgs 超过了其 Vth。 正确吗?

    在这种情况下、我不知道 PCA9306是双向的。 有两个开关吗?

    客户现在使用1侧作为从器件、Vdd 为1.8V、使用2侧作为主器件、而 Vdd 为3.3V。

    在这种情况下、与图6是否有任何差异。 数据表中的8.1.2中。

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、

    听起来您的理解是正确的。  不过、没有两个开关。  内部 FET 开关具有调节至 VREF1 + Vth 的栅极电压。  每当任一端的电压降至 VREF1以下时、FET 就开始导通。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    感谢您的善意解释。

    此致、

    Hideki