This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:示波器捕获的电流为4mA。这是否正常?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861193/tpd1e10b06-the-current-captured-by-the-oscilloscope-is-4ma-is-that-normal

器件型号:TPD1E10B06

尊敬的所有:

    有两个板 A 和 B 用于通信。 通信线路的长度约为3.5米~4M。 TPD1E10B06用于信号的 ESD 保护。 ESD 器件引脚与接地之间的电流约为4mA、由示波器的电流探头钳位测量。  

但是、TPD1E10B06的数据表显示正常工作电流应小于100nA。替换 TPD1E10B06器件并移除3.5m 通信线路、示波器捕获4mA 的电流。原理图和测试电流波形如下所示。这是否正常?请帮助分析原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    大多数人是因为假期外出的。 我们将在下周初回来。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh:

        有什么建议吗? 请帮助回答此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    我已向负责的工程师发送提醒。 他很快就会回来。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非电压高于击穿电压或器件损坏、否则该器件不会拉4mA 电流。

    您是否知道 DI 和 DO 线路通常不会拉该电流? 或者、您以前是否看到过系统正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

         但我用示波器测量的电流波形是正常通信情况下的波形。为什么 TPD1E10B06的电流为4mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正常运行期间、通道是否以4mA 的电流进行通信? 您如何知道 TPD1W10B06的电流为4mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

        在正常通信期间、我使用示波器的电流探头夹住从 TPD1W10B06器件到接地的线路(如下图中的红色圆圈所示)、并测量了大约4mA 的电流。 电流波形如上图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流探头有与其相关的噪声。 我不相信它能够测量~1mA 及以下的电流。 您是否有一个 SMU 可以在该时间段内准确地告诉您电流?