This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:USB-2-MDIO 响应非常慢

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859498/usb-2-mdio-usb-2-mdio-very-slow-response

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ET

早上好、

我在 Windows 10机器上使用 USB-2-MDIO 工具、响应速度非常慢。 每次访问需要~20秒。 我在示波器上有 MDIO 和 MDC 信号、我看到事务会立即正确地发生(并且仅按预期发生一次)。 但结果填充回 GUI 需要很长时间。

当我运行具有多个(~10)访问的脚本时、情况更糟。 恢复数据大约需要5分钟。 每20或30秒、我会看到绿色和红色 LED 闪烁一次、就好像正在执行另一次访问一样。

我将最新的软件、驱动程序等与 MSP-EXP430G2ET Launch Pad 配合使用

我正在与 Marvell 交换机进行通信、但我不确定这是否与它有关、正如我在访问前所说的那样、它会立即正确地发生。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    感谢您让我们了解这个问题。

    您是否看到 TI PHY EVM 的相同问题?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    很遗憾、我没有要使用的评估板。  

    我唯一拥有的其他信息是、如果我重新连接/打开 LaunchPad 并重新打开 USB2-MDIO、第一个脚本访问将在正常、快速、时间范围内运行。 之后、它始终很慢。 正确、但非常慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    如果无法访问 TI PHY EVM、则会使所提供的信息变得困难。 我认为在与 TI PHY 连接时 MDIO 软件不存在问题。 是否可能软件未正确下载设置? 是否可以尝试重新下载并设置软件?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我不小心点击了这个解决了我的问题-但它没有解决。

    我无法访问 EVM、但 我有一个具有 DP83867ISRGZ phy 的定制板、它表现出同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    您能否确认您使用的是数据表中提到的右上拉电阻器? 容差为1%。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MDIO 端口(交换机和 TI PHY)的 MDIO 线路上都有一个2.2KOhm 电阻器

    我认为这是 USB2-MDIO 软件的某种问题。  

    如果我关闭并重新打开软件、我的脚本中包含~15个命令、甚至是单个 GUI 命令、每秒执行一次、这是相当合理的。 之后执行的任何操作、每个命令都需要~30秒的时间。 我的解决方案是在任何访问或脚本之间关闭/打开软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    MDIO 线路上应该只有一个具有该值的上拉电阻器。 这些端口的配置方式是否使上拉电阻器彼此并联? 如果是、您还可以检查一下当其中一个 DNP 类型的情况下会发生什么情况?

    就您的问题而言、这不是常见问题、软件可以与我们的 EVM 配合使用。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要测试的两个 MDIO 总线是独立的、因此电阻器不是并联的。

    遗憾的是、我现在没有时间来调试这个问题。 重新启动软件可以满足我的需求。

    话虽如此、我不理解上拉电阻器如何改变这种行为。 启动软件后、我可以使用20多条命令运行脚本、没问题。 之后的任何其他访问、它非常慢。