This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:输出信号摆幅电平

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859919/tdp142-output-signal-swing-level

器件型号:TDP142

您好!  

我的客户遇到以下问题:  

客户发现、当我们要检查眼图时、通道0/3和 Lane1/2之间的输出信号摆幅电平不平衡。

在此基础上、我们测量了 TDP142 DP 输入和输出。

在测量过程中、输入信号摆幅电平是相同的。

但在 TDP142之后、输出信号(通道0/3)摆幅电平会衰减、但通道1/2不会衰减。

我们测试2个 PCB、无论 I2C 或 GPIO 模式以及启用或禁用 Snoop、症状都是相同的。

因此、请帮助您与您的团队核实是否存在已知问题或某些设置错误。

2个 PCB 设置下运行。

 

PCB1:I2C 模式、寄存器值

寄存器地址

二进制的值

0x0A

0x12

0001 0010

0x10

0x88

1000 1000

0x11

0x88

1000 1000

0x12

0x00

0000 0000

0x13

0x00

0000 0000

 

PCB2:GPIO 模式

I2C_EN (引脚17)= L (1K 下拉)

SCL (引脚21)= L (10K 下拉)

SDA (引脚22)= L (10K 下拉)

A0 (引脚11)=悬空

DPEQ0 (引脚14)= L (1K 下拉)

DPEQ1 (PIN2)=悬空

DPEN (引脚23)= H (10K 拉至 Vcc)

SNOOPENZ (引脚29)= L (10K 下拉)

 

测量波形

眼图检查的第1次测量、TDP142输出(PCB1 I2C 模式)

CH1:Lane0、CH2:Lane1、CH3:Lane2、CH4:Lane3

2-1测量、检查 TDP142输入(PCB2 GPIO 模式)

CH1:Lane0、CH2:Lane1、CH3:Lane2

2-2测量、检查 TDP142输出(PCB2 GPIO 模式)

CH1:Lane0、CH2:Lane1、CH3:Lane2

如果您对此问题有进一步的意见、请告知我们、如果需要更多信息、请告知我们。  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下实验吗? 您是否会将原理图和布局发送给我进行审查?

    1.请在通道0/3和 Lane1/2之间交换示波器探头,以确保它不是探头/探头设置问题。

    2.更换通道0/3上的交流耦合电容器  

    3. X 射线 DP142、它是否具有与 GND 的实心散热焊盘连接? 如有必要、请重新对 DP142进行流处理。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的~David:

    原理图作为附件,并按如下方式回复您的建议--

    1.我换了探头,症状相同。

    实际上、我针对 TDP142输出测量了2点(交流电容之前和之后)、症状相同。

    3.我将尝试 X 射线。

    原理图--

    谢谢

    道奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道奇

    DP142输入端是否有交流耦合电容器?  

    AUX 是如何在拉电流和灌电流之间连接的?  

    否则、原理图看起来正常。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的~David:

    由于源是 USB/DP 组合 PHY (Type-C)、因此 DP 通道0/3也是 USB RX1/RX2路径。

    这两条路径上没有交流电容器。

    只需尝试添加电容器、摆幅电平与通道1/2相同、DP 工作正常。

    感谢您的反馈和支持。

    道奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的~David:

    即使我们已经知道根本原因、但我很好奇、输入交流耦合电容对 TDP142输出的影响很大。

    来自通道0输入信号(不带输入交流电容)的波形、该波形的摆幅电平与 lan1/2 (带输入交流电容)相同。

    但通道0输出信号可 衰减至 ~2/5。

    请告诉我们 TDP142为何对输入交流耦合电容如此敏感?

    谢谢!!

    道奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道奇

    TDP142是一款线性转接驱动器。 因此、只要输入信号振幅处于 TDP142的线性区域内、输出信号就会具有与输入相同的振幅而不进行压缩。

    在输入侧、当存在交流耦合电容器时、交流耦合电容器会更改直流分量(共模电压)、同时沿信号的交流分量(电压摆幅)传递。 然后、DP142的内部端接和 USB/DP 组合 PHY 提供适当的交流耦合电容器直流偏置。 但如果没有交流耦合电容器(直流耦合)、则内部端接将影响信号的电压摆幅。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的~David:

    明白了、谢谢。

    道奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的~David:

    还有其他问题  

    TDP142是一款线性转接驱动器。 因此、只要输入信号振幅处于 TDP142的线性区域内、 输出信号就会具有与输入相同的振幅而不进行压缩

    Q1:什么是信号振幅? 直流或交流分量

    Q2:线性区域范围是多少? 我们可以看到数据表中列出的范围吗?   数据表第7页中列出的参数 VIC (输入共模电压)是否为0 ~ 2V?

    Q3:如果输入超过线性区域,为什么不保持输出的最大输入,而是进行压缩?

    谢谢!!

    道奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道奇

    请参阅 TDP142数据表中的图2 DisplayPort 线性曲线。

    以 EQ0线性曲线为例、当输入差分电压为1V 时、输出差分电压也为1V。 但是、当您在曲线上增大时、您可以看到输出差分电压小于输入差分电压、这是发生压缩的地方。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的~David:

    但您可以看到我的 Lane0原始波形、输入差分电压大约为1V (p-p)、但输出已压缩?

    不同的线性曲线。

    CH1=Lane0、输入、(EQ = 15、不带输入交流电容)、V (p-p)~ 1V

    CH1=Lane0、输出、V (p-p)~250mV

    谢谢

    道奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道奇

    请参阅我之前的回答。 信号振幅减少的主要原因是缺少交流电容器、而不是线性压缩。

    在输入侧、当存在交流耦合电容器时、交流耦合电容器会更改直流分量(共模电压)、同时沿信号的交流分量(电压摆幅)传递。 然后、DP142的内部端接和 USB/DP 组合 PHY 提供适当的交流耦合电容器直流偏置。 但如果没有交流耦合电容器(直流耦合)、则内部端接将影响信号的电压摆幅。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~David

    您能否告诉我们、是否没有不符合  或超过数据表中 DC 或 AC 电气特性的哪个参数会导致此振幅减小?

    谢谢!!

    道奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道奇

    数据表中的表征数据假设输入符合 DisplayPort 规格的交流耦合、但不会列出输入为直流耦合时的条件、因为这将违反规格。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David