This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB212I + TUSB522PI 和 TUSB9261

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860937/tusb9261-tusb212i-tusb522pi-and-tusb9261

器件型号:TUSB9261

您好!


我们有一个奇怪的问题。 我们有一个定制 x86系统、在 USB 线路上集成了 TUSB212I + TUSB522PI 的转接驱动器组合。

如果我们连接的是 USB 2设备、它工作正常、在 SS 模式下、它也能与 Kingston USB3.0闪存驱动器(在 Windows 下)良好配合使用。


如果我们使用 TUSB9261或 TUSB9261DEMO 板连接自定义 SATA/USB3驱动器、则在 usbview 应用中看不到任何内容。

如果我们仅使用 USB2.0电缆(未显示 SS 线路)、则驱动器将立即被识别、当然速度有限(480Mbit)


如果我们在另一台 PC 上使用自定义 SATA/USB3驱动器、它也可以在 USB3模式下工作。 (您的演示板也是:)




我看到其他类似的论坛链接: "TUSB9261:通过 VL812集线器连接到"
"TUSB9261:USB2.0可以连接、但 USB3.0无法连接"


有什么想法,问题出在哪里? 转接驱动器/TUSB9261?