This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:是否计划在 SN75DPHY440SS 上将 I2C 时钟速度提高超过100kHz?

Guru**** 2928760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860556/sn75dphy440ss-are-there-plans-to-increase-the-i2c-clock-speed-over-100khz-on-the-sn75dphy440ss

器件型号:SN75DPHY440SS

我在数据表中注意到 、SN75DPHY440SS 的最大 I2C 速度为100KHz。  是否有任何计划将 I2C 速度提高到400kHz?   SN75DPHY440SS 的 I2C 时钟速率限制为100KHz、而器件的 MIPI 部分的运行频率超过1GHz、这似乎是一种疏忽。

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    感谢您的意见。 当我们将 DPHY440更新为下一个 MIPI 修订版时、我们将考虑这一点

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以将此问题标记为已解决。

    哈里