This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:TPD8S300A FLT 引脚状态、无 C 型负载连接

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300A, TPD8S300EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859960/tpd8s300a-tpd8s300a-flt-pin-status-without-type-c-load-connection

器件型号:TPD8S300A
主题中讨论的其他器件: TPD8S300EVM

大家好、

我的客户正在测试 TPD8S300A、但他们发现无论是否连接 Type C 器件、FLT 引脚始终保持低电平、电压为400mV。 甚至我们也有高达2.7V~5.5V 的外部上拉电阻。

您认为这是异常吗?

如有异常、请帮助查看原理图并帮助我们纠正。 thanks.e2e.ti.com/.../MTouch_6121_USBV10A_5F00_TPD8S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试取消对 FAULT 引脚上的旁路电容器和电阻器的电阻、突出显示如下:  

    FAULT 引脚的唯一建议连接是上拉电阻器。 您的100k 电阻器是该上拉电阻的推荐值、因此您可以保持此连接。  

    此外、未使用的 Dx 引脚必须连接到 GND。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我的客户正在测试 TPD8S300A 保护功能。 将高电压直接连接到 CC1引脚、您是否会帮助确认此测试是否正确?

    在下面的电路中、CC1被连接至高电压以测试 FLT 波形以查看保护性能。

     

    1. CC1在没有高电压的情况下是正常的、FLT 为3.3V
    2. CC1连接10V、FLT 输出5V
    3. CC1连接15V、FLT 输出异常、开/关重新启动、输出异常电压为2-3V
    4. 然后 CC1连接20V、我们看到 FLT 没有输出、我们怀疑芯片异常或损坏。

    您是否认为此设置有任何问题?此测试结果如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在下周初测试 EVM 并返回结果。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否按照上述建议取消了电容器和电阻器的配置、并断开 FLT 引脚与接地的连接? FLT 连接应如下所示:  

    在测试设置方面、将 CC 线路短接至高电压是一项标准测试、可确保器件能够保护您的系统。 TPD8S300EVM 用户指南中介绍了这一点:  

    J2是指 TPD8S300EVM 上的测试点之一。 您可以尝试在插入时使用通过电容器放电20V 的电路板、因为这是推荐的测试。 有关正确 ESD 测试方法的更多信息、请参阅应用报告 http://www.ti.com/lit/an/slva711/slva711.pdf。  

    谢谢、

    Emma