This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:EEPROM 实用程序查询

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856296/tusb8044aevm-eeprom-utility-enquiry

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8044ATUSB8044TPS65987

您好、我可以从何处获取要在评估板及其相应 Windows 10驱动程序上使用的 EEPROM 实用程序软件?
我还想知道 TUSB8044A 芯片是否能够在没有板载 EEPROM 模块的情况下通过 I2C 协议进行通信。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我朋友的请求、以便我可以向您发送 TUSB80XX EERPOM 工具。 请在完成后在主题中发帖。 TUSB8044A 在 I2C 模式下仅作为 I2C 主设备时可通过 I2C 进行通信、并且只会执行突发读取。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求被接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件已发送。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的客户还想对 TUSB8044A EERPOM 进行编程、您能建议如何获取工具并下载软件。

    如果可能、还请提供用户指南。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请接受我朋友的请求、以便我可以向您发送 TUSB80XX EERPOM 工具。 请在完成后在主题中发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完成了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我还需要工具和引导线来通过 TUSB8044对 TPS65987固件进行编程

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我已经通过 E2E 发送了所有内容。 如果您有任何问题、请创建新主题帖。