This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960 +DS90ub935 EMI 不确定

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861418/ds90ub960-q1-ds90ub960-ds90ub935-emi-issure

器件型号:DS90UB960-Q1

尊敬的团队:

DS90UB960+DS90UB935上存在 EMI 问题。  这会影响我们的 GPS 功能。

现在、我们的传感器为640*480/30fps、CSI-2同步模式、FPD3_PCLK = 4 x REFCLK=4*25MHz。

有什么办法可以帮助我们? 谢谢。

徐汇、王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好徐汇、

    由于您对图像传感器数据使用非常低的分辨率/数据速率、因此您应该能够将935正向通道链路速率降低至2G 模式并相应地移动受影响的能量带、而不会以任何方式影响端到端数据传输。 请尝试将960反向通道速度设置为25Mbps、而不是50Mbps、这将使正向通道速度降低1/2:

    0x4C = 0x0F //选择所有 RX 端口

    0x57[2:0]= 101

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我已检查960的规格、 地址0x57是 BIST_ERR_COUNT 寄存器。 它是类型 R。是否存在某种错误?

    王学辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好徐汇、

    否这不是拼写错误。 BIST_ERR_COUNT 是 BIST 测试期间记录的错误数。  

    此致、

    Casey