This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:是否在 PRBSEN 被置为有效时强制正常运行?

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857058/tlk10034-force-normal-operation-when-prbsen-is-asserted

器件型号:TLK10034

我们有一个使用 TLK10034但意外将 PRBSEN 悬空的 PCB。 这会导致 TLK 在我们需要正常运行时偶尔进入 PRBS 测试模式。 我们计划通过 PCB 旋转来解决这一问题、但我们希望继续使用当前器件进行开发/测试。 是否有 MDIO 可访问寄存器可用于在软件中禁用 PRBSEN 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、似乎没有可用的寄存器可以让您将 PRBSEN 引脚的配置覆盖为高电平。 您将需要对电路板进行返工以解决该问题。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供所需的信息。