This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:可在 DP83TC811EVM 上提供 MSP430的源代码。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859760/dp83tc811evm-could-provide-the-source-code-of-msp430-on-dp83tc811evm

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好,

我们计划采用 TI 的100Base-TX 和100Base-T1芯片来实现介质转换器的功能。

可在 DP83TC811EVM 上提供 MSP430F5529的源代码。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不提供源代码、但可以根据需要从较高层面上对其进行描述。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帮助!

    请提供一些有关软件实现过程和相关寄存器配置的信息。  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    取消 DP83TC811EVM 上的 MCU。 我们能否实现介质转换器的功能要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TC811EVM 是一款从100Base-T1到100Base-Tx 的介质转换器。

    对于 MSP 代码的高级概述:包含 PHY ID、寄存器信息和数据的字符串会解析为二进制序列。 通过使用 IO、微控制器向 PHY 发送一个串行串、并监控和读取 MDIO。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这款芯片(__LW_AT__MSP430F5528IRGCR)做什么?您能为我解释一下?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430F5528IRGCR 用于将固件刷写到 MSP4305529IPN 上。

    谢谢、

    Nikhil