主题中讨论的其他器件: PCA9515A、 TCA9517A、 TCA9517、 TCA9546A、 TCA9803、 TXS0102
我想将我的总线主控从子卡连接到 主板上的 PCA9546APW I2C 开关。 然后可以在 I2C 开关输出的所有或某些路径上连接 PCA9515B 以驱动更长的距离吗? 开关有4条路径、2条路径穿过背板。 每个路径不超过8个器件、但 I Wan 需要小心 PCB 布线长度。 假设距离为2英尺。
我将在然后的开关和中继器 IC 之间添加上拉电阻。 在我的设计中、这两个器件都以3.3V 电压运行
我们的库存中有 PCA9515A、我认为 PCA9515B 是一款更新、更值得推荐的器件。
谢谢、
Divakar