This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1EVM:购买 FPD-LINK III 电缆

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH948-Q1EVM, DS90UH947-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859795/ds90uh948-q1evm-fpd-link-iii-cable-purchase

器件型号:DS90UH948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DS90UH947-Q1EVM

我已购买 DS90UH948-Q1EVM 和 DS90UH947-Q1EVM。

但连接 FPD-Link III 电缆 似乎非常特殊、

我可以从何处购买或通过 TI store 购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您与我们联系。 遗憾的是、我们不携带任何第三方电缆。 我认为您也无法通过分销商获得电缆。 您可能需要通过以下电子邮件联系 Rosenberger 或 Amphenol ADRONICS。 它们将引导您获取该电缆的位置。 2m 电缆部件号为 LDS-101-2000-Z-Z

    Rosenberger 可能需要更长的提前期

    德国地区: franziska.hogger@rosenberger.com

    美洲地区: Brandon.Dicks@rosenberger.com

    Amphenol ADRONICS:

    jody.hagen@adronics.com

    如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。

    我尝试联系他们以确认 电缆规格。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    通过 Rosenberger 获得的信息如下所示

    LDS-101-2000-Z-Z 不正确、

    "LD5-101-2000-Z-Z"是正确的器件型号。

    我正在等待样品的交付和验证。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的。 我在这里做了拼写错误。 它应该是"5"而不是"S"。 谢谢你。

    Aaron