This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:启动 GUI 应用程序时出错

Guru**** 2925370 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858306/tpic8101evm-error-launching-the-gui-application

器件型号:TPIC8101EVM

启动 TPIC8101EVM.exe 时,我收到错误信息“Error - Tiger:Error *** Write to USB --HID-*** Command - 0xB (错误- Tiger:错误***写入 USB --HID-***命令- 0xB)”。  其他用户似乎通过固件更新解决了类似的错误。  如何获取此更新和安装说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够启动 GUI? 请检查 EVM 上的 LED 是否闪烁。 此外、是否安装了 LED 旁边的跳线? 如果是、请将其删除并重试。

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 现在可以工作、但我现在遇到了另一个问题。  我在与 TI 聊天帮助上的某人交谈后、GUI 开始工作。  他们指示我拔下 LED 旁边的编程跳线、以解决问题。  现在的问题是来自 Tiger 电路板的 XCLK 信号频率不正确。   在 GUI 应用程序运行且连接了 Tiger 电路板的情况下、我已经使用 GUI 设置了建议的参数(根据 EVM 用户指南)、但 EVM 外部时钟频率和预分频器为8MHz 而非6 MHz。 我在 XCLK 测试点测量了时钟频率、它是1kHz、5V 方波、而不是8MHz。  我在论坛上看到了一些类似的文章 、例如 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/799641/2959097#2959097?jktype=e2e 、这些文章建议固件更新可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、需要更新微控制器上的固件。 遗憾的是、支持客户的工程师正在休假、我将尝试找到固件、这将需要一些时间。 同时、您可以尝试在外部强制使用 XCLK 和 INT 信号、并开始使用器件。  

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有权使用固件的工程师将在1月的第一周休假回来。 我应该能够直接向您发送文件。 请在 E2E 上向我发送朋友申请、以便我可以在2020年1月2日之前分享该文件。

    此致

    Sharath。