This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:上电序列

Guru**** 2928380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859000/tusb8044a-power-up-sequence

器件型号:TUSB8044A

大家好、

在 USB 集线器 IC 上电之前、来自上行/下行的输入信号是否存在任何问题?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    您是指 USB 信号吗?  对于主机、这不是问题、但下游器件可能会将电压反向驱动到集线器中、因此建议对 GRSTz 进行有效复位、以确保 USB 集线器 IC 通电时出现干净的上电复位条件。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    >您是指 USB 信号吗?  

    是的。

    反向驱动电压是否可能导致集线器 IC 工作不正常? 您是否只是关心 USB 合规性测试中的反向驱动电压测试?

    我只想澄清一下。 当未向集线器 IC 供电时、来自上行/下行的信号不会损坏器件。 是这样吗?

    此致、

    Saito

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    通过 DP/DM 线路的反向驱动电压的主要问题与集线器可能无法获得良好的上电复位、而不是损坏有关。

    此致、

    JMMN