This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:测试条件

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860666/ts3usb221a-q1-test-condition

器件型号:TS3USB221A-Q1

大家好、

我的客户使用 TS3USB221A-Q1来提供 ESD 保护。 正如我所知、规范显示"ESD 性能 I/O 接地、符合 JESD 22标准–12kV 人体模式" 接触放电可以满足要求、但我不确定其他条件是否可以通过测量。 您能帮我们检查以下情况并提供一些基本的 ESD 技术信息或文件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来是车辆 ESD 测试。 让我检查一下我们是否有这种设置、您能等待几天吗? 因为是感恩节假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有关于选择 ESD 和替换竞争对手规则的问题。

    必要的检查规则是什么? 我经常看到以下规格。

    IEC61000-4-2级别4

    IEC61000-4-4 EFT 保护80A (5/50ns)

    IEC61000-4-5浪涌保护6A (8/20us)

    当我们要更换竞争对手的器件时、我们是否检查了上述三个规格?  

    我们是否有选择 ESD 器件或发展蓝图的技术文档?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请观看此在线培训:

    training.ti.com/esd-essentials-how-select-esd-protection