This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:DS125MB203的参考设计以及与 SFP+和 QSFP+收发器的连接是否存在任何问题?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, DS100MB203, DS110DF410, DS125DF1610, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860474/ds125mb203-reference-design-for-ds125mb203-and-any-issues-with-interfacing-sfp-and-qsfp-transceivers

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件: DS100MB203DS110DF410DS125DF1610DS110DF111

您好!

我正在寻找 DS125MB203的参考设计。 是否有人在使用此器件方面具有预览经验、并且在连接 SFP+和 QSFP+收发器方面遇到任何问题?

谢谢

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有发布 DS100MB203的 QSFP+或 SFP+参考设计。 我的输入内容如下:

    • DS100MB203适合用于光纤媒体用例的 QSFP+/ SFP+主机应用。 此中继器具有足够的 EQ 来补偿 SFF MSA 指定的模块主机通道插入损耗。 在这种情况下、唯一的限制因素是连接到 DS100MB203的开关 ASIC-SerDes 的输出随机抖动、因为中继器不会对信号进行重定时
    • 如果需要支持无源直接连接铜缆、我建议改用 TI 器件型号 DS110DF410等重定时器

    因此、

    Rodrigo Natal

    TI HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我已经附上了我的方框图。您能否告诉我、您是否看到与 QSFP+至 QSFP+或 SFP+至 SFP+接口有关的任何问题、如附件中所示?我们是否需要在路径上使用除1:2多路复用器之外的任何其他器件 应用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还在"从右向左"方向使用2:1多路复用器路径?

    ASIC 和多路复用器之间的通道大约衰减了多少?

    SFP+/ QSFP+多路复用器之间的通道大致衰减是多少?

    接口是否会使用均衡训练算法?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    请参阅我的评论内联...

    您是否还在"从右向左"方向使用2:1多路复用器路径?

    答案:是的、多路复用器在两个方向上。我们的要求只是在10G 和40G 路径之间切换、因此 TI 建议使用该多路复用器。

    ASIC 和多路复用器之间的通道大约衰减了多少?

    答案: 设计尚未开始、但我假设距离为 2-3英寸   

    SFP+/ QSFP+多路复用器之间的通道大致衰减是多少?

    答案:设计尚未开始、但我假设距离为 2-3英寸   

    接口是否会使用均衡训练算法?

    答案:现在没有太多信息。让我们根据以上布线长度了解您的建议、无论是否确实需要、还是我们是否可以继续使用默认值。

    谢谢

    编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NR、

    使用无源 DAC 电缆时、总通道衰减未知、这使得转接驱动器多路复用器难以实现。  正如 Rodrigo 所说的、重定时器是此类解决方案的首选。  DS110DF111是一款相对较小的器 件、可对进行编程以实现多路复用扇出功能。  否则、如果 涉及多条信号路径、DS125DF1610产品将能够正常工作。

    此致、

    Lee