This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:无法与 SOC 通信

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853418/tusb7320-can-not-communicate-with-soc

器件型号:TUSB7320

大家好、

现在、TUSB7320无法通过 PCIe 与 SOC BCM53343进行通信

这是 TUSB7320的上电序列

通道1 3.3V

通道2 PCIe REFCLK

CH3 GRST#

通道4 48MHz

PCIe REFCLK 和 GRST#同时打开、但即使我们在早期或之后打开 GRST#、仍然无法进行通信。

非常感谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCIe 参考时钟似乎与48MHz 参考振荡器同时短暂启动。 您是否对这些时钟具有单独的控制、是否可以确保 PCIe 参考时钟不会与48MHz 参考时钟同时启动。 您能否提供包括 PERST 和1.1V 电压轨在内的示波器屏幕截图?   

    从原理图中:

    • 为什么下行端口上的 SSRX 被下拉?
    • 可以移除 PWRON 下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    现在 PCIe 正常工作、但 SOC 无法从 TUSB7320获取地址、

    我在这里连接 控制台的按摩以供您参考。

    谢谢你。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    是否有任何更新? 谢谢你。

    C.T.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    很抱歉,我现在仍在研究这个问题的可能原因,并希望你们在今天结束前回到你们的家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 PCIe 工作后、您是否有新波形? 您可以获取两个波形吗?

    1:Vdd33、Vdd11、GRST、48Mhz。

    2:Vdd33、GRST、PERST、PCIe_REFCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们已于11月11日修复了该问题、非常感谢。

    C.T.