This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:OTP 行为

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861363/tpd6s300a-otp-behavior

器件型号:TPD6S300A

各位专家、您好!

客户希望了解 OTP 行为、但我找不到它的数据表。 您是否愿意帮助描述我们的行为? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    下面是过热保护的详细信息。 自然通风条件下的工作温度范围为-40 C 至85 C

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的回复! 我在数据表中看到了该表、但我想知道触发 OTP 后的行为。 你有什么想法吗? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    在热关断期间、OVP (CC 和 SBU) FET 将关断。 此外、FLT 引脚将被置为有效、而电池电量耗尽电阻器将被断开。  

    谢谢、

    Emma