This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:可用于 RS-485?

Guru**** 2927000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861124/tl16c754c-usable-for-rs-485

器件型号:

团队、

关于 TLC16754x:

它是否也可以用于 RS-485 ?

-我们是否有 MAX14830与 TLC16754x 的比较表 ?

-是否有其他选择?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国的感恩节假期、我们的团队将在下周再次与您联系。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    [引用用户="AnBer"]

    器件型号: TL16C754C

    团队、

    关于 TLC16754x:

    它是否也可以用于 RS-485 ?

    如果您提供 RS-485收发器、则可以使用该器件。

    -我们是否有 MAX14830与 TLC16754x 的比较表 ?

    否、这是必需的吗? 您是否只对 C 版本感兴趣?

    -是否有其他选择?

    我需要知道关注点是什么。

    1) 1)最大波特率?

    2) 2) Vcc?

    3) 3)晶体的时钟频率?

    4) 4) FIFO 深度?

    5) 5)需要通道计数?

    6) 6)特殊功能? (软件流控制? 是否需要小数波特率支持? 等)

    7) 7)要求与其他器件竞争对手器件引脚对引脚兼容?

    8) 8)英特尔模式或摩托罗拉接口支持?

    提前感谢、

    A.

    [/报价]

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bobby"]

    我需要知道关注点是什么。

    1) 1)最大波特率?

    2) 2) Vcc?

    3) 3)晶体的时钟频率?

    4) 4) FIFO 深度?

    5) 5)需要通道计数?

    6) 6)特殊功能? (软件流控制? 是否需要小数波特率支持? 等)

    7) 7)要求与其他器件竞争对手器件引脚对引脚兼容?

    8) 8)英特尔模式或摩托罗拉接口支持?

    [/报价]

    它是为了找到一个更便宜的 MAX14830替代方案、因此它应该具有类似的规格(请参阅 此处)、但不需要是引脚对引脚:
    -4通道
    每通道至少64k 字 FIFO
    MCU/处理器侧的 SPI/I2C 接口
    HW 流控制

    谢谢。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    "MCU/处理器侧的 SPI/I2C 接口"

    我们的 UART 产品系列仅涵盖并行接口。 我们没有任何像 MAX14830目前那样直接由 I2C/SPI 控制的 UART 器件。

    让我们的器件与 I2C 配合使用的唯一替代方案是使用 I2C I/O 扩展器来控制 UART 器件的并行接口。 当然、这需要2个 IC 并偏离速度、因为在并行接口侧发送/接收只需要几次 I2C 事务。

    -Bobby