This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:GRST 和 PERST 的序列

Guru**** 2537080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861242/tusb7340-sequence-of-grst-and-perst

器件型号:TUSB7340

尊敬的团队:  

是否可以接受以下序列?

BR

Keivn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不建议偏离数据表中的加电序列。 在 PERSTz 失效之前、GRSTz 应失效。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik

    由于我们在数据表中没有找到 GRSTn 和 PERSTn 之间关系的描述。

    您能否提供从 GRSTn 到 PERSTn 的延迟时间以及为什么 在 PERSTn 之前 GRSTn 应该被废弃的说明。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果不单独控制 PERST、可能会出现一些系统特定问题。 GRST 和 PERST 可以同时连接并取消置位。 但是、如果客户希望通过 PERST 仅重置 PCIe 接口、他们还将通过 GRST 完全重置 TUSB7340、并需要重新配置 TUSB7340 (如有必要)。 至于定时,在 PERST 置为无效之前>10us 就足以支持 GRST。