This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:以太网收发器电源轨的电流要求

Guru**** 2431080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861383/dp83869hm-current-requirements-of-the-ethernet-transceiver-power-rails

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

我使用 DP83869HMRGZT 在 PHY 和 MAC 之间实现与 RGMII 协议的以太网连接。 请查找随附的设计并建议器件从 VDDA2P5、VDD1P1和 VDDIO 电源汲取的电流。 数据表仅提供 device.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-RGMII_5F00_DP83869.pdf 的总功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash、

    以下是您要查找的数字:

    VDD1P1 @ 1Gbps = 131mA

    VDD1P1 @ 100Mbps = 47mA

    VDD1P1 @ 10Mbps = 37mA

    VDD2V5 @ 1Gbps = 86mA

    VDD2V5 @ 100Mbps = 46mA

    VDD2V5 @ 10Mbps = 76mA

    VDDIO 3.3V @ 1Gbps = 30mA

    VDDIO 3.3V @ 100Mbps = 13mA

    VDDIO 3.3V @ 10Mbps = 10mA