This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:从链接功能中禁用 ASPM

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860050/xio2001-disabling-aspm-from-link-capabilities

器件型号:XIO2001

您好!

根据、当 在芯片组和 XIO2001上启用 ASPM L0时、勘误表#4 TLP 传输可能会停止。

是否有方法仅使用硬件配置来禁用 ASPM L0?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们将在感恩节过后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    仅使用硬件配置不能禁用 ASPM L0。

    此致、

    Davor