This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, PCI1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859069/xio2001-xio2001

器件型号:XIO2001
主题中讨论的其他器件: PCI1520

XIO2001消息中断:  

我们使用带16位 PCMCIA I/O 卡的 TI PCI1520和 XIO2001。

是否应通过 SERIRQ (PCI1520中的 MUNCH3)将功能遗留中断路由到 XIO2001,XIO2001将通过 PCIe 接口将消息中断- MSI 转发到基于英特尔酷睿 i7的 COM Express?

TI 是否有任何有关如何在 Windows 10下实现 MSI 支持的白皮书?

此致

AVI Assis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于感恩节、我们的回应可能会很慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    对这些产品的支持有限。  根据您的说法、我同意您应将 XIO2001上的 SERIRQ 引脚连接到 PCI1520 MFUNCH3引脚。  

    我没有关于 Windows 10下 MSI 支持的任何信息。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    是的、可以通过 SERIRQ 路由传统中断。  

    以下是实现中断的可用信息:

    -XIO2001 数据表 第9.2.1.2.1.6节从串行 IRQ 接口生成的 MSI 消息

    -XIO2001 实现指南 第6节中断配置

    此致、

    Davor