This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:转接驱动器功能不能正常工作和无法正常工作?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861127/ds80pci810-redriver-function-doesn-t-work-well

器件型号:DS80PCI810

尊敬的 TI 团队:

我将 DS80PCI810用于 PCIe Gen2 x8的转接驱动器。 我会得到 VOD/VID 的衰减结果、例如:

1) VID = 547mV、VOD = 330mV @LEVEL4()EQA = EQB = 1 μ A

2) VID = 530mV、VOD = 234mV @ LEVEL1 (EQA = EQB = 0)

这样、我的系统无法正常工作、我在 VIN = 3.3V (ENSMB = 0)时使用 PIN 模式,其他引脚值为:

RESERVED2 = RESERVED3 = 0、RESERVED1 = F、

SD_TH = RX_DET = EQA = EQB = F、

VODA0/VODB0 = 1、VODA1/VODB1 = 0、VDD_SEL = 0

那么 DSPCI810有什么问题呢?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请附加输入和输出波形。  我希望您看到的输出振幅为~ 2倍。

    确保 ENSMB = 0。  否则、输出波形将默认衰减。

    此致、

    Lee