This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:有时无法识别网卡

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859088/xio2001-sometimes-the-network-card-cannot-be-identified

器件型号:XIO2001

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 XIO2001、将 PCI Express 传输到 PCI
现在他们遇到了以下问题、真的需要您的建议

1.客户的最终客户有以下反馈:有时无法识别网卡,有时不显示启动,有时启动不安装网卡驱动程序,有时无法启动。

2. 客户有主板,在 PCI4插槽插入网卡后,有时无法识别网卡。 当另一个 PCI 设备插入另一个插槽时,概率就会更高。 添加一个 PCI 设备后、概率就会降低。

客户发现 CLKOUT5被下拉、它们没有 CLK 输出

4、最终客户交回了9组主板、遇到了第一个问题、 更换新的 XIO2001芯片后、上述异常现象消失了

您能帮助分析 芯片损坏的可能原因吗? 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于感恩节、我们的回应可能会很慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在安装、测试  或制造电路板时、可能会导致敏感电子元件中出现电气过载。  我无法解决这种损坏、但由于9个电路板存在同样 的问题、客户端可能会出现导致这种损坏的情况。  我 同意您的观点、即更换新器件并解决问题清楚地表明该器件在此应用中出现故障。

    此致、

    Lee