This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:DS125BR800A 无时钟输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857525/ds125br800a-no-clock-output-with-ds125br800a

器件型号:DS125BR800A

大家好、

我的客户正在使用我们的 SATA/PCIe 重定时器 DS125BR800A、但在重定时器的输出端未测量输出时钟。

工作频率为@1.6GHz。 电流摆幅约为0.85Vp-p (例如所附的波形)、因此他们希望使用 DS125BR800A 将摆幅从0.85V 增加到1.3V。 请将其电路参考以下链接。 您能否帮助检查硬件设置是否存在导致无输出问题的问题?  它们使用重定时器的引脚模式。 感谢你的善意帮助。

https://txn.box.com/s/enxs0hpedgztzdxhrkvdhh50ecok9ace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要用短路替换 VIN 引脚上的铁氧体磁珠。

    我在 DS125BR800A 器件的高速输入和输出上没有看到任何交流耦合。  需要交流耦合、其他原理图页面上的信号线路中是否有电容器未显示在随附的原理图文件中?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    客户的直流输入电压为0.2V、Vp-p=0.8V。 我是否可以说是交流耦合问题没有输出问题?

    客户表示可以在其他情况下拆下交流耦合器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Lee 将在感恩节后回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要在高速输入端进行交流耦合、以便 DS125BR800A 能够生成正常工作所需的输入共模。  该器件需要~ VDD 的输入共模电压才能正常工作。  这通常需要交流耦合、因为大多数器件没有~ 2.5V 的共模输出。

    此致、

    Lee