This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:无数据包数据

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861083/dp83867ir-no-packet-data

器件型号:DP83867IR

大家好、团队成员。

您能在下面看到并给出答案吗?

问题1. 客户应采取哪些措施来检查问题、以确定问题所在。

问题2.如何获取0x0071寄存器的值

当前情况、

DUT 和 PC 似乎是"连接"的、但不是数据包通信。

客户不能解决问题,有任何反馈让他们做什么,请告诉我们。

他们所做的确认工作如下。

1.电源: 没有问题

2.RBIAS 电阻值检查:11k Ω(无问题)

3.线路驱动器:客户参考设计  

4.复位信号,时钟:没有问题

5、确认是、、、、

       

   0x0000 0x1000

0x0001        0x796d

    0x0004        0x0de1

    0x0005        0xcde1

    0x000A        0x0800

    0x0010        0x5048

    0x0011        0x6c02

6.客户尝试进行自检和回路测试

客户无法从0x0071获取答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    您能否提供完整的寄存器转储? 此外、我们还提供了一份故障排除指南、其中包含了其他要查看的要点: http://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf

    如果您仍遇到问题、请告知我们。

    谢谢、

    Cecilia