This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:功率耗散

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859791/ds80pci402-power-dissipation

器件型号:DS80PCI402

大家好、

我的客户正在评估其电路板上 VIN=3.3V、VOD=1.0Vpp 下的 DS80PCI402。 当它们测量 IIN 时、电流约为350mA。 DS80PCI402的功率损耗变为1.16W、
但 DS80PCI402数据表的电气特性表明、在 VIN=3.3V 且 VOD=1.0Vpp 下、功耗典型值为660mW、最大值为900mW。

问:DS80PCI402的功率耗散是否存在任何条件或设置导致其高于数据表电气特性的 Max=900mW?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们如何测量 IIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    它们通过测量仅为 DS80PCI402供电的3.3V 直流/直流降压转换器的输出电流来测量 IIN。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    我想这位客户可能有其他元件悬挂在3.3V 电源上。 如果该客户也使用 DS80PCI402 EVM、是否可能。 这是可行的吗? 或者我们能否获得该原理图?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San 和 Brian - San、

    3.3V 电源仅用于 DS80PCI402。 但客户发现 、当差分输入的未使用输入引脚接地时、IIN 会变高。
    如果差分输入的未使用输入引脚接 地、DS80PCI402的 IIN 是否会变得更高?
    如何处理差分输入的未使用输入引脚?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    我们可以交流耦合、然后通过49.9欧姆接地。  

    请检查 RXDET 和 PRSNT*的状态。 当 RXDET 为浮点且 PRSNT*为低电平时、我们是否观察到高电流?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masser-San、

    我告诉客户如何处理未使用的输入引脚。

    它们设置如下、
     - RXDET:被1k Ω 上拉
     -/PRSNT:被1k Ω 下拉
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    未使用的高速输入也可以悬空。  内部信号检测电路将保持未使用的通道输出静音。

    此致、

    Lee