This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:数据表&放大器中的误导性电源序列图;与旧版本不匹配

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859087/dp83867is-misleading-power-sequence-diagram-in-the-datasheet-dismatch-with-older-versions

器件型号:DP83867IS

你好!

我的客户使用 DP83867IS 并对定序有疑问、这是数据表的专用快照:

该图显示的是加电还是断电?

对于加电、这毫无意义。

此外、对于旧图、如果它显示加电、也存在差异。

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、您好!

    '在三电源模式下运行时、1.8V VDDA1P8电源必须在2.5V VDDA2P5电源上升后的25ms 内保持稳定。'

    这表明图中显示加电。

    这就是图和表所示的内容。

    我不确定我是否正在回答您的问题。 如果需要进一步分类、请告诉我。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhi、

    旧版数据表说明、必须首先提供1.8V VDDA1P8!

    设计已经完成、那么对我的设计有何影响?

    在 Marion 的帖子中、黄色标记的句子是什么意思? 如果2.5V 电源....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 博士、您好!

    注释意味着、如果仅向 DP83867器件提供2.5V 电压轨、则1.8V 电压可在2.5V 之前斜升

    是否有任何其他器件由2.5V 电源轨供电?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    这对我来说不清楚!

    数据表图说明必须先为2.5V 供电。

    现在您介绍了、如果仅使用2.5V、则1.8V 可以在2.5V 之前斜升??

    如果我只有2.5V、那么我没有1.8V。

    是否已将供电顺序更改为旧数据表?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    您能回答客户的问题吗?

    我还对加电定序感到困惑。

    您能否单独描述一下具有1个或2个电源的情况、哪些需要根据哪些规格进行提升、以及这些规格是否与旧数据表有所不同?

     

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D & Marion 博士、您好!

    在双电源模式下运行时、无需电源序列。

    在三种电源模式下、有两种情况:

    1. 当2.5V 电源轨仅用于为系统中的 DP83867器件供电时。 在这种情况下、1.8V 电源可能会在2.5V 电源之前斜升。 这是该注释在数据表中所描述的内容。
    2. 当使用2.5V 电源轨为系统中的其他器件供电时。 在这种情况下、1.8V 电源必须在2.5V 电源之后的25ms 内斜升、如图31所示。

    是的、2015数据表和当前数据表之间存在变化。

    请参阅当前数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867is.pdf

    谢谢、

    Vibhu