This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:接口论坛

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859286/dp83822if-interface-forum

器件型号:DP83822IF

大家好、

我正在向一些客户推广 DP83822IF。 为了帮助客户、我起草了随附的原理图。 由于缺乏以太网 PHY 设计经验、我对此没有足够的信心。 有人可以帮助我审查此设计吗?

目标配置为:  

MAC I/F:RGMII

MDI:100Base-TX

PHY 地址:0x1h

自协商模式:使能

LED0:ON 表示链路正常、OFF 表示无链路

LED1:对于100Mbps、为 ON;对于10Mbps、为 OFF

EEE 模式:关闭

快速链路中断:关闭

自动 MDIX:启用

时钟:25MHz 晶体

谢谢!

e2e.ti.com/.../DP83822IFDesign_5F00_RGMII.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    请查看我的以下评论:

    • 确保自举电阻器变化较小、以确保满足自举模式的电压范围。 为了安全起见、我建议使用1%变化的电阻器。
    • MDIO 引脚需要一个2.2k Ω 的上拉电阻器。
    • 目前 AN_EN = 1、AN_1 = 1和 AN_0 = 0、这将设置为半双工模式。 需要注意的事项。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢您的评论和建议。  

    我仍然很困惑。 我曾认为速度和双工模式是在两端之间自动协商的、无论 AN_EN=1时 AN_1/0如何。 不正确吗?

    要配置 AN_0=1、LED_0需要悬空、我应该如何驱动 LED0?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    是的、您的陈述不正确、请参阅表12、它描述了基于自举设置在自协商期间通告的模式。

    有关如何为 LED_0设置电路、请参阅"8.5.2 LED 配置"。 您将需要一个与 LED 并联的1.96k Ω 至2.49k Ω 的上拉电阻器、如本节所述。

    谢谢、

    Vibhu