This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:X1时钟输入是否支持通过10nF 电容器进行交流耦合?

Guru**** 2757405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858381/dp83848k-does-the-x1-clock-input-support-ac-coupled-through-a-10nf-capacitor

器件型号:DP83848K

您好!

我的客户通过0欧姆向 X1输入25M 时钟、如下所示。 他们想知道、对于交流耦合、他们是否可以用10nF 电容器替换0欧姆电阻。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您为什么要使用交流耦合电容器?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我正在关闭此主题、请在您有更多信息时创建新主题。

    谢谢、

    Vibhu