This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:I2C 总线地址设置

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858592/tca9555-i2c-bus-address-setting

器件型号:TCA9555

大家好、

   我对 TCA9555总线地址设置有疑问。 为 Vcc 引脚和 A0~A2引脚施加1.8V 电压。 在上拉至1.8V 和 下拉至 GND 时使用10千欧。

但是、上拉电压仅为0.35V。 我是否需要用于上拉/下拉的电阻器? 还是直接连接 VCC 和 GND?  

1.想知道 TCA9555PWR 引脚:21中是否有内部上拉或下拉电阻器?
将10K 欧姆拉高电阻器连接到引脚:21是否存在任何问题
3.您对此上拉电阻器值 R163有什么建议吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    "但是、上拉电压仅为0.35V。"

    这不应该是对的。 我们器件的地址引脚仅为输入(CMOS 门)、因此我们的器件不应将线路下拉至0.35V。 您能否再次检查 引脚上是否存在意外组装的大下拉电阻器? 此外、使用范围探针查看此情况(而不是数字万用表)

    "上拉/下拉是否需要电阻器? 还是直接连接 VCC 和 GND? "

    由于它仅是 CMOS 栅极输入、因此您可以使用直接连接而不是电阻器。 在 FET 的栅极之前内部有一个阻尼电阻器、用于降低浪涌电流。

    1.想知道 TCA9555PWR 引脚:21中是否有内部上拉或下拉电阻器?

    不、没有。 该0.35V 测量值似乎出了问题。


    将10K 欧姆拉高电阻器连接到引脚:21是否存在任何问题

    否、这是预期的。


    3.您对此上拉电阻器值 R163有什么建议吗?

    任何值都将起作用。 较高时、上拉电阻较弱、而较低时、上拉电阻较强。 只要低电压低于 Vcc 的30%、高电压高于 Vcc 的70%、就像我们建议的工作条件所规定的那样。

     

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

      感谢您的回答、下面的另一个问题:

      '在 FET 的栅极之前内部有一个阻尼电阻器、用于降低浪涌电流。'

    如何计算外部电阻?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      您能帮助回答以下问题吗?

      '在 FET 的栅极之前内部有一个阻尼电阻器、用于降低浪涌电流。'

    如何计算外部电阻?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    考虑到您可以接受的泄漏电流、您可以选择所需的上拉/下拉电阻器。 较小的值会使上拉/下拉电阻变强(但泄漏更大)、而较大的值可能更容易受到噪声的影响。 您甚至可以绕过电阻器、直接将其连接到 GND 或 Vcc。

    -Bobby