This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:[Linux 内核4.4版本]

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859917/dp83825i-linux-kernel-4-4-version

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

大家好、

  我的客户正在使用 DP83825I 设计他们的电路板。

  他们想知道它是否 支持 Linux 内核4.4版本? 或者我们可以提供什么资源?

非常感谢

此致、

Edward

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我们仍在为 DP83825开发 Linux 驱动程序、该驱动程序应在年底发布。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

       感谢您的反馈。   

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    此 Linux 驱动 程序内核4.4版本吗? 谢谢。

    黄莫莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时、我们无法确认这是 Linux 内核4.4版本。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

       我的知道我们打算在年底之前构建和发布哪一版本的 Linux 内核。

       或者我们何时可以确认这些信息?

    谢谢

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我已通过电子邮件回复。 如果您有任何其他问题、请打开一个新主题。

    谢谢、

    Nikhil