This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF366:LVDS 至 YCbCr 16位

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861369/ds90cf366-lvds-to-ycbcr-16bit

器件型号:DS90CF366

你(们)好

 DS90CF366能否 支持 LVDS 至 YCbCr 16位功能?
应用方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    DS90CF366不执行颜色空间转换。 它只将输入数据值从 LVDS 映射到 LVCMOS。 有关显示输入到输出位映射的表、请参阅第8.2.2.3节。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Casey

    感谢您的建议、

    是否有适合此应用的建议解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    遗憾的是、除了用于颜色空间和接口转换的 FPGA 或处理器之外、我还没有发现任何解决方案。  

    此致、

    Casey