This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:SN65HVD82

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860263/sn65hvd82-sn65hvd82

器件型号:SN65HVD82

您好!

当 SN65HVD82上电时、所有输入和输出端口悬空、 引脚 D 电压值是多少?

输入等效电路如下、引脚 D 被拉高至 VCC、但测试电压大约为1/2 Vcc。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    你是对的。 如果 SN65HVD82完全上电、则应通过内部电路将 D 拉至 Vcc。 您能否 描述测量电压的方式? 是否使用万用表或示波器? 接地在哪里? 设备的输入阻抗是多少? 您还可以 检查 DE 和 REB 引脚吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    当  SN65HVD82完全上电且 D 为悬空时、我们的客户使用示波器并测试了引脚 D 的值大约为1/2Vcc。 我将与客户确认 RE 和 DE 电压。 你有什么建议吗?  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    内部上拉电阻较高、因此可通过外部泄漏电流轻松下拉引脚电压。  您是否对测量(例如万用表输入或示波器探针)以及连接到引脚的其他任何元件(例如 MCU GPIO)引入的负载进行了估算?

    此致、
    最大