This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050加载数量

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861075/sn65hvd1050-sn65hvd1050-loading-quantity

器件型号:SN65HVD1050

尊敬的 ,先生

    我希望 SN65HVD1050加载数量?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的最坏情况(最小)差分输入电阻为30kOhm。 这是您正在寻找的参数、还是您对其他参数感兴趣?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

        对于 SN65HVD1050、我们可以承担多少负载? 例如 BMS 板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD1050输出驱动器可满足 ISO 11898-2 CAN 物理层要求、以实现差分输出幅值、有效负载电阻低至60欧姆。  输出振幅减小时、可将工作电阻降至45欧姆。  总有效电阻负载由端接电阻值和连接到总线的所有收发器的输入阻抗决定(所有这些都将并行工作)。

    此致、
    最大