This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:当器件设置为待机模式时、GPIO 状态是什么?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861501/tca6408a-q1-what-is-gpio-status-when-device-is-set-in-standby-mode

器件型号:TCA6408A-Q1

大家好、团队、

您能帮助回答客户的以下问题吗?

当器件设置为待机模式时、输出 GPIO 状态是什么? 它是否会在运行模式下保持先前的电压电平?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    数据表中所说的待机模式仅意味着 I2C 接口未处于活动状态。 它实际上并不是一种单独的工作模式、因此不会导致寄存器值发生任何变化。 如果您是说复位线路被置为有效、这将导致所有寄存器初始化为其默认值。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Max 的澄清。