This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD08:SN65HVD08

Guru**** 2826505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861393/sn65hvd08-sn65hvd08

器件型号:SN65HVD08

发现引脚5和引脚8短路、可能的根本原因是什么? 如何验证?  

此芯片组用于 额定输入电压为220V 的 PDU (配电单元)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否会在多个芯片上重复发生?

    这种损坏通常是 IC 暴露在超出其绝对最大支持范围的电压下造成的。 要进行调试、您可能需要在上电期间和整个使用过程中探测 VCC、A 和 B 等各种引脚、以验证是否没有意外的电压尖峰。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否会在多个芯片上重复发生?

    这种损坏通常是 IC 暴露在超出其绝对最大支持范围的电压下造成的。 要进行调试、您可能需要在上电期间和整个使用过程中探测 VCC、A 和 B 等各种引脚、以验证是否没有意外的电压尖峰。

    此致、

    最大