This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:如何连接 HPD 灌电流源引脚

Guru**** 2934710 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861483/tdp158-how-to-connect-hpd-sink-source-pins

器件型号:TDP158

您好!

我的客户希望使用 TPS158、但我们不确定如何连接 到 HDMI TX 或接收器。

特别是被判刑的人给我留下问号。

您建议什么以及在什么条件下?

什么是 snoop 模式?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion

    您可以在拉电流和灌电流之间直接连接 HPD、然后让 TDP158 HPD_SNK 直接连接到拉电流和灌电流之间的 HPD 连接、同时保持 HPD_SRC 悬空。 这是监测模式、因为 TDP158侦听拉电流和灌电流之间的 HPD 连接。  

    也可以将 TDP158 HPD_SNK 从接收器连接到 HPD、将 HPD_SRC 连接到源 HPD。

    对于这两种情况、HPD_SNK 最大电压为6V、而 HPD_SRC 最大电压为4V。 根据拉电流和灌电流的 HPD 电压、您可能需要使用电平转换器。

    此外、某些器件在关闭时会在 HPD 上发生泄漏、因此我们建议用户在 HPD_SNK 上放置一个开关、以隔离此泄漏电压。

    谢谢

    David