This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:我们能否将 TPD12S521用作接收器而不是将5V 输出电压开路的收发器

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521, TPD12S520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860988/tpd12s521-can-we-use-tpd12s521-as-even-receiver-not-transceiver-with-5vout-as-open

器件型号:TPD12S521
主题中讨论的其他器件: TPD12S520

大家好、团队成员。

请按以下方式告诉我?

-我们是否可以将 TPD12S521用作接收器而不是具有5V 开路输出的收发器?

当我比较 TPD12S521和 TPD12S520时、这些不同的器件仅将"5Vout"视为 NC。

5Vout 仅用作过流开关、客户是否可以将 TPS12S521用作接收器?

(如果是、客户不必执行注册流程、以便他们可以利用1个芯片来获得2个不同的原理图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户可以使用 TPS12S521作为接收器、并让 5V 输出 电压打开、谢谢!